Momentum 机器控制
基于 Web 的模块化连接输送机控制结合了分拣、合并、间隙优化和诊断
通过下一代控制充分利用您的关键系统
找到适合的机器控制解决方案是一项艰巨的任务,这要求在不牺牲精确性或损坏产品的情况下更大限度地提高吞吐量。 使用易于使用和维护的解决方案实现这些功能也是至关重要的,最好有安全措施,用于确定维护风险以防其导致意外停机。
Momentum™ 机器控制 (MC4) 结合了一些强大的功能,为传送带和分拣控制提供高水平的现代化、网络化、国际化、模块化和互连的解决方案。 虽然任何给定 DC 的需求可能不同,但机器控制通常可以以比其他控制解决方案更低的资本和运营成本来实施,同时降低了各种规模和复杂项目的交付成本。 MC4 可以提供同样卓越的合并速度和 PC 系统的极大灵活性,同时保留与 PLC 驱动设备集成的能力。
专为灵活性和可靠性而设计
MC4 克服了基于 PC 的系统在完全关闭系统时的缺陷,为您提供了在没有移动部件的工业加固嵌入式控制器上运行分布式控制的选项。 这增加了可靠性,降低了修复成本,并通过提供向后兼容的升级路径将升级成本降到最低。 借助分布式控制选项,您可以在区域进行计划内或计划外停机,而不会影响系统的其余部分。 集中式控制选项还可用于升级较旧的集中式站点。
通过在 QNX 而不是 Windows 上运行 MC4,可以获得额外的可靠性。 这样可以提高稳定性,同时减少升级和安全补丁停机。 此外,控制架构侧重于配置而不是自定义编码。 因此,使用标准化的代码库可以更快地实施项目,为用户提供更传统的即插即用体验。
完整的 MC4 功能套件结合了以下机器控制系统:
- 一般传送带控制 — 此服务管理运输和堆积传送带,并处理与之相关的任何事件或报警。
- 分拣 — 对多个分拣解决方案进行控制,使它们能够以更高的速率运行,同时降低损坏产品的风险。
- 合并 — MC4 可配置为使用混合逻辑来控制各种合并系统,允许组合车道类型以获得最佳吞吐量。
- 间隙优化器 — MC4 间隙器系统测量和调整纸箱之间的间距,使高速合并速率达到每分钟 400 个纸箱,纸箱之间的间隙短至 1 英寸。 间隙器功能也可作为独立功能提供给任何 PLC、PC 或混合系统。
- 诊断和校准工具 — 这些工具用于设置、清除和验证合并和分拣机的校准值。 当链条油量不足或需要进行其他维护时,您也会收到警报。
价格实惠的多功能现代控制
通过在一个软件包中提供一套模块化控制服务,MC4 控制提供了更灵活和最新的用户体验以及出色的效率。 在大多数 DC 环境中,与传统的基于 PLC 或 PC 的系统相比,该系统可以以较低的总成本实施。
MC4 既可补充 Momentum WES 软件,也可提供一个有吸引力的替代方案,为不需要 WES 解决方案的更广泛功能的 DC 提供高性能传送带和分拣控制。 精密的仿真和模拟功能使得在实施前评估不同配置的效率成为可能,从而优化系统并缩短调试时间。
混合方法提供卓越的设施控制
MC4 是一个混合机器控制平台,旨在结合可编程逻辑控制器 (PLC)、PC 驱动解决方案和仓库执行系统 (WES) 的诸多优点
MC4 — 能够为您的组织带来的优势
硬件生命周期更长
尽管许多机器控制系统每三到五年就需要进行硬件更新,但 MC4 设计的使用寿命较长,为八到十年。
- 通过减少整个生命周期内的升级次数降低总拥有成本
- 结合了 PLC、PC 驱动解决方案和 WES 的优势
- QNX 平台和标准化控制架构提供了卓越的可靠性和稳定性
- 减少了因系统升级和安全补丁造成的停机时间
功能得到扩展
MC4 无缝融合了以前的 Honeywell Intelligrated 控制系统的功能,包括 BOSS® 和 ICW®。 您将在单个集成系统中获得两全其美的解决方案
- 嵌入式架构可延长系统寿命
- 实时可见性和功能可让您随时了解系统的运行状况
- 先进的报告、诊断和校准功能
- 直观的人机界面 (HMI) 功能
- 通过 OnTimeParts™ 同步轻松访问采购件
提供技术支持
MC4 不仅使您能够从现有资产中获得更大收益,而且还提供了最新的现代化功能。
- 大型系统仿真可在实施之前对高级路由和其他升级进行测试和优化
- 启用互联资产功能,包括:
- 工业物联网 (IIoT)
- 远程监控和资产数据趋势分析
- Assurance 360 与 Honeywell 专家和性能专家合作以提高站点绩效
- 模块化设计充分利用了现有设备并增加了灵活性
- 通过差距优化提高吞吐量
- 与 IntelliMerge® 的自适应合并功能
- 提高了系统速率
- 无缝集成未来功能
- 可以提高现有资产利用率,包括 I/O、输送机、路线引擎等
- 减少总资本支出
- 减少安装时间
易于维修
MC4 设计旨在易于实施、升级和维修,而不会中断您的正常业务运营。 您还将获得优化和排除操作故障所需的更多重要数据。
- 全天候技术支持
- 更好的可见性,方便对现有系统进行故障排除
- 扩展的诊断功能,例如分拣机校准、合并校准、跟踪日志记录和增强的驱动测试
- 非侵入式安装和升级过程可在您现有的计划停机时间内工作
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc