Tecnologie di rilevamento avanzate
Tecnologie di rilevamento avanzate-
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
- Settori industriali
- Produzione
Produzione
La sicurezza sempre su richiesta
Indipendentemente dal vostro lavoro, un ambiente di lavoro sicuro viene prima di tutto. Le macchine pesanti possono mettere i dipendenti a rischio di incidenti e lesioni causati da incendi, pericoli meccanici e chimici, nonché perdita dell’udito a lungo termine.
Honeywell offre soluzioni diverse per la salute e la sicurezza per ogni lavoratore, pericolo e settore, in modo da potersi concentrare sulle merci.
-
Per creare un ambiente di lavoro più sicuro, forniamo sistemi di gas industriali affidabili adatti a tutti i tipi di strutture e settori. Che si tratti di rilevatori di gas portatili wireless leggeri o rilevatori di gas a punto fisso, siamo la tua prima linea di difesa contro le minacce di gas.
Le nostre soluzioni per DPI, tra cui la comoda attrezzatura per la testa e gli occhiali di sicurezza, proteggono i lavoratori da incidenti e lesioni correlati al lavoro.
Con le soluzioni di automazione abilitate all’IoT, possiamo aiutarvi a migliorare l’efficienza e la qualità di tutti i processi.
Con le soluzioni per il flusso di lavoro Honeywell, avrete una visione in tempo reale di tutti i materiali, i componenti e i prodotti finiti che si muovono attraverso le vostre attività di produzione: informazioni che potete usare per ottimizzare i processi, garantire il pedigree del prodotto e mantenere un controllo della qualità coerente.
Se state cercando di proteggere l’infrastruttura di magazzino preziosa, i nostri sensori e interruttori di pressione proteggono e migliorano la sicurezza dei lavoratori abilitando il monitoraggio in loco o a distanza delle apparecchiature di controllo di processo. Progettati per la più ampia tolleranza termica del settore, i nostri interruttori di sicurezza garantiscono operazioni sicure del nastro trasportatore riducendo al minimo gli inciampi o gli arresti fastidiosi di linea.
1 / 33 suggerimenti per eseguire le operazioni da remoto
Con la diffusione della pandemia globale in tutto il mondo, le aziende sono alla ricerca di modi per cambiare il loro modo di lavorare. Ciò coinvolge, tra gli altri, raffinerie, impianti chimici e impianti di produzione. E il cambiamento deve avvenire il più velocemente possibile.
1 / 32 / 3Mettere le cose in chiaro: Uno sguardo alla saldatura e alla protezione delle...
La saldatura è spesso considerata una forma artistica, anche negli ambienti di produzione e fabbricazione. Tuttavia, per mezzo milione di lavoratori che saldano quotidianamente, la forma artistica non è priva di rischi e pericoli. E spesso non si vede. In Honeywell, stiamo creando il futuro della sicurezza per il saldatore perchè sappiamo che 99,99% sicuro non è sicuro abbastanza.
2 / 33 / 3Cinque attività del settore dei metalli che nessun lavoratore dovrebbe gestire a...
Molte industrie si affidano a una produzione di metalli efficiente e produttiva. Ma la manipolazione delle materie prime, la maggior parte delle quali è in uno stato grezzo, forgiato o tagliato, comporta il rischio intrinseco di tagli alla mano, alle dita e al polso. I blocchi di metallo, le billette, le barre, i tubi e le sezioni sono spesso grandi, ingombranti e pesanti, quindi la scelta corretta di guanti resistenti al taglio ma comodi è imperativa.
3 / 3Produzione
Mettiamoci in contatto!
Iscrivetevi per ricevere comunicazioni esclusive da parte di Honeywell su aggiornamenti di prodotti, informazioni tecniche, nuove offerte, eventi e notizie, sondaggi, offerte speciali e argomenti correlati tramite telefono, e-mail e altre forme di comunicazione elettronica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc