Vous parcourez le catalogue de produits pour
- Industries
- Soins de santé et sciences de la vie
- Produits pharmaceutiques
Produits pharmaceutiques
Plus que des manteaux blancs
Assurer la sécurité dans le laboratoire
Par sa nature, un environnement sujet aux produits chimiques expose les travailleurs à de multiples risques pour la santé et la sécurité, tels que les gaz toxiques, les solvants, les rayons UV, le formaldéhyde, la poussière, le bruit fort, les éclaboussures de liquides, les sprays et bien d’autres. Ceux-ci peuvent provoquer des infections respiratoires, des blessures aux yeux et au visage, des troubles des mouvements répétitifs, des irritations cutanées, des brûlures chimiques ou une perte auditive à long terme.
La production des produits pharmaceutiques requiert également un environnement de travail stérile et soigneusement entretenu.
-
Guide to Cleaning and Disinfecting Gas DetectorsGas sensors’ performance can be affected by the presence of other chemical compounds. Read our guide and learn how to safely clean and disinfect gas detectors.
-
Spilling the Tea on Chemical Hazards and Skin SafetyHazards are at their highest in your workplace if you work with sharp objects, heavy machinery or chemicals. As always, prevention is better than cure.
-
Five Things to Consider when Choosing A Gas Monitor for Confined SpacesThere are several types of gas detectors on the market, with different displays, sizes and features. Discover five things to consider when choosing a gas monitor.
Solutions d’EPI pharmaceutique
En tant que fabricant de solutions chimiques spécialisées, nous comprenons vos besoins.
Nous offrons une variété de produits assurant une protection adéquate contre les produits chimiques, y compris des gants résistants aux produits chimiques, une protection respiratoire, une protection des yeux et du visage, des combinaisons et des chaussures.
Nos systèmes de détection de gaz sont construits pour détecter les substances dangereuses avant qu’elles ne causent des dommages.
De plus, nos solutions d’étiquetage de contenants chimiques garantissent une communication claire des dangers potentiels et des procédures de manipulation recommandées. Elles satisfont aux réglementations internationales en matière de marquage de la durabilité et de l’uniformité de la conception.
Établir une nouvelle référence avec Vocollect Voice
Découvrez comment Honeywell a aidé les industries pharmaceutiques australiennes à livrer des médicaments à temps pour s’assurer que leur communauté peut accéder à des traitements qui sauvent des vies ou qui stabilisent la santé de leur pharmacie locale.
Comment les laboratoires gèrent le prélèvement d’échantillons pour obtenir des...
Honeywell comprend les défis auxquels sont confrontés les hôpitaux et les prestataires de soins de santé et, pour aider ses clients, a développé des solutions pour le monde d’aujourd’hui.
L’évolution et les défis des technologies de détection des gaz
Il se peut que vous ne puissiez pas sentir, goûter ou discerner sa présence, mais dans de nombreux secteurs, les gaz toxiques et inflammables présentent un danger industriel important. Les nouvelles technologies améliorent les capacités de détection de gaz, aidant les gestionnaires de la sécurité à assurer la santé et le bien-être des employés.
Armoire de distribution automatisée de médicaments
Distribution plus précise du médicament au patient grâce au lecteur de codes à barres Honeywell intégré ou au logiciel de décodage des codes à barres qui permet de numériser les étiquettes pour une confirmation positive des renseignements sur le patient et les données cliniques
Honeywell BWMC Ultra
Honeywell BW™ Ultra est un détecteur portatif à cinq gaz spécialement conçu pour l'échantillonnage et la surveillance d'espaces confinés.
Masque complet de la série 7600
Masque complet de la série 7600
PowerCoat PVC KV660
PowerCoat PVC KV660
Moteurs de numérisation de code à barres unidimensionnels
Les moteurs de numérisation Honeywell OEM offrent des technologies de capture de données unidimensionnelles haut de gamme pour répondre aux besoins des fabricants avec une grande variété d’applications de lecture de codes à barres.
Cartes décodeurs
Les cartes décodeurs facilitent l’intégration avec les moteurs de lecture de codes à barres bidimensionnels Honeywell.
Logiciel de décodage des codes à barres SwiftDecoderMC
Meilleure lisibilité. Capacités de lecture éprouvées. Vitesse de numérisation plus rapide. Flexibilité supérieure
Vidéos connexes
Produits pharmaceutiques
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc