Promueva la Concienciación sobre la Seguridad en las Caídas durante el National Safety Sit-Down
Promueva la Concienciación sobre la Seguridad en las Caídas durante el National Safety Sit-Down
Callie Carver
26 April 2023
Las caídas siguen siendo la principal causa de muerte en el sector de la construcción y representaron más de un tercio de todas las víctimas mortales de la construcción en 20201. El sector ha seguido experimentando un aumento aún mayor en 20212. Estas muertes pueden evitarse con el equipo, la formación y las medidas adecuadas. A principios de mayo se celebra la décima edición anual del National Safety Stand-Down. El esfuerzo comenzó en 2014 por OSHA para crear conciencia sobre el alto número de muertes por caídas en la industria de la construcción. Este momento sirve como una oportunidad para una discusión abierta sobre la protección contra caídas, las preocupaciones de seguridad, y una oportunidad de reevaluar los protocolos actuales. El evento tuvo tanto éxito que continúa cada año para dar comienzo a la temporada de construcción.
Aunque este acto se centra en la construcción, se anima a los trabajadores de otros sectores a que participen en el debate y lleven a cabo sus propias paradas. Los directivos, o incluso organizaciones enteras, deberían tomarse un tiempo para hacer una pausa y centrarse exclusivamente en la seguridad y la prevención. Para ello, los empleadores pueden organizar una charla en la que se anime a los empleados a participar en actividades de seguridad como la formación, el reconocimiento de peligros y la evaluación de riesgos. No hay una única forma de llevar a cabo una pausa, así que puede elegir una combinación de actividades que sean pertinentes para su lugar de trabajo y sus empleados.
Planifique su charla sobre herramientas para su lugar de trabajo con:
- Formación
- Demostraciones de protección contra caídas
- Simulacros de seguridad
- Auditorías de seguridad
- Mantenimiento de equipos
- Revisión de políticas y procedimientos de seguridad
La reunión también puede incluir debates sobre incidentes reales o incidentes que estuvieron a punto de ocurrir para ayudar a los empleados a aprender de los errores del pasado y a tomar medidas para evitar que vuelvan a suceder. El objetivo último de una pausa de seguridad es concienciar y promover una cultura de la seguridad dentro de un equipo y de la organización en su conjunto. Mediante la formación, los simulacros y las auditorías, los trabajadores pueden reducir el número de incidentes y accidentes y prevenir aún más las lesiones y los accidentes mortales.
Los directivos deben planificar estos eventos en función de lo que mejor se adapte a sus trabajadores. Permítales tomarse un descanso y reunirse en equipo. Ninguna empresa es demasiado pequeña o grande para participar en una parada de seguridad.
Este año, el National Safety Stand-Down se celebra del 1 al 5 de mayo. Con la temporada de construcción en pleno apogeo, esta parada llega en el momento perfecto, pero las paradas de seguridad pueden y deben celebrarse varias veces al año para garantizar que los trabajadores, los equipos y los protocolos están al día.
Los trabajos en altura también necesitan soluciones integrales de formación en seguridad. Honeywell Training ofrece una solución total en servicios de formación, inspección y evaluación de la seguridad en trabajos de alto riesgo, impartidos por expertos cualificados del sector. Descubra lo que mejor se adapta a sus necesidades: Elija entre una variedad de cursos presenciales, con guía de instructor, virtuales o en línea.
Fuentes:
1 https://www.bls.gov/opub/ted/2022/a-look-at-falls-slips-and-trips-in-the-construction-industry.htm
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc