Las 3 Cosas que Conducen a una Brecha de Seguridad en la Detección de Gases
Las 3 Cosas que Conducen a una Brecha de Seguridad en la Detección de Gases
Ana Ilie
1 April 2021
Cuando se trata de retos en la detección de gases, la opinión de un experto puede revelar brechas de seguridad incluso en aquellos lugares donde ya existe una buena cultura de seguridad. Richard Dunn, director de ofertas de Honeywell, reveló en un podcast para la revista Occupational Health and Safety los resultados de su investigación sobre los retos de la detección de gases que pueden tener las empresas cuando se trata de mantener a los trabajadores seguros en el trabajo.
Dunn y su equipo investigaron lo que puede faltar en términos de seguridad, incluso en las empresas en las que se ha producido una gran preocupación por la protección de los trabajadores. Desde la industria del petróleo y el gas hasta los astilleros, resulta que puede haber una gran diferencia entre los trabajadores a tiempo completo y los contratistas.
"Observamos dónde se encontraban las grandes brechas y nos dimos cuenta de algo muy claro, que los empleados a tiempo completo en el sitio a menudo tenían dispositivos de gas, estaban mejor equipados y los contratistas que venían en el sitio para cosas como paradas y giros a menudo no estaban tan bien equipados", dijo Dunn de los hallazgos de su equipo.
Se trata de una situación que, según Dunn, revela una diferencia en la cultura de seguridad: "Nos pareció extraño que fuera el mismo sitio, los mismos riesgos, los mismos retos, pero que la cultura de seguridad fuera diferente" entre los trabajadores a tiempo completo y los contratistas.
Es una situación que ha pasado en gran medida desapercibida. Pero últimamente, debido a que "ha habido muchos casos, en el sector del petróleo y el gas en particular, en los que ha habido víctimas mortales y heridos", y las investigaciones revelan que algunos de estos incidentes ocurren con contratistas, las cosas están empezando a cambiar.
Las organizaciones buscan ahora mejorar la seguridad de los trabajadores, y deberían empezar por reducir la brecha. Se trata de una brecha de seguridad generada por tres cuestiones principales:
- Formación- La investigación de Dunn reveló que los contratistas no están formados para manejar los dispositivos de detección de gases. Resulta que los contratistas necesitan formación y comprensión de la detección de gases, y las empresas deberían facilitar a los contratistas la adopción de una mejor cultura de seguridad.
- Costo- Los contratistas pueden acudir a un sitio por un par de días, semanas o meses, y sólo reciben los dispositivos básicos de detección de gases, generalmente para un solo gas, ya que muchas de las soluciones de detección de gases que hay en el mercado son costosas.
- Simplicidad- los dispositivos de detección de gases deben ser intuitivos y sencillos de usar, para que la cultura de la seguridad no decaiga cuando los contratistas estén en el lugar.
Dunn ve varios cambios en la forma en que las empresas abordan esta brecha de seguridad en su sistema de detección de gases, como consecuencia de estos hallazgos.
"Así que lo que empezaremos a ver ahora es que, en lugar de tener un dispositivo estándar de un solo gas como suministro básico, están empezando a impulsar más el lado de los gases múltiples", y eso significa que es una detección consistente en todo el tablero, "así que no importa si eres un empleado a tiempo completo o un contratista, las normas se establecen a un determinado nivel en ese aspecto, y todos los empleados en el sitio tienen que cumplir con esas normas, porque se alegrarán de saber que las empresas están haciendo movimientos para asegurar que los contratistas a tiempo completo y a tiempo parcial se les da el mismo nivel de detección de gases múltiples."
Los tres problemas principales que generan la brecha de seguridad son exactamente los que se abordaron en el desarrollo de la nueva generación de la cartera de detectores de gas de Honeywell. Conozca cómo los detectores de gas Honeywell BW Icon e Icon + multi ayudan a simplificar la detección de gases y contribuyen a una cultura de seguridad de los trabajadores.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc