- Industrias
- Manufactura
Manufactura
Seguridad siempre a petición
Sin importar lo que haga, un entorno de trabajo seguro viene primero. La maquinaria pesada pone a los empleados en riesgo de accidentes y lesiones causados por peligros de incendio, mecánicos y químicos, así como la pérdida auditiva a largo plazo.
Honeywell ofrece diversas soluciones de salud y seguridad para cada trabajador, peligro y sector, para que pueda centrarse en los bienes.
-
Para crear un entorno de trabajo más seguro, proporcionamos sistemas de gas industrial confiables que se adaptan a todo tipo de estructuras e industrias. Ya sean detectores de gas portátiles inalámbricos ligeros o detectores de gas de punto fijo reforzados, somos su primera línea de defensa contra las amenazas de gas.
Nuestras soluciones de EPP, que incluyen un cómodo equipo de cabeza y gafas de seguridad, protegen a los trabajadores de accidentes y lesiones relacionados con el trabajo.
Podemos ayudarle a impulsar la eficiencia y la calidad en todos los procesos con soluciones de automatización habilitadas para IoT.
Con las soluciones de flujo de trabajo de Honeywell, tiene una vista en tiempo real de todos los materiales, piezas y productos terminados que fluyen a través de sus operaciones de manufactura: información que puede utilizar para optimizar procesos, garantizar el pedigrí de productos y mantener un control de calidad constante.
Si busca proteger una valiosa infraestructura de almacén, nuestros sensores e interruptores de presión protegen y mejoran la seguridad de los trabajadores al permitir la supervisión en el sitio o remota de equipos de control de procesos. Diseñados para la mayor tolerancia a la temperatura del sector, nuestros interruptores de seguridad garantizan operaciones seguras con cinta transportadora al minimizar los disparos molestos o las interrupciones de línea.
1 / 33 consejos para ejecutar operaciones de forma remota
A medida que una pandemia global se extiende por todo el mundo, las empresas buscan formas de cambiar su forma de trabajar. Esto incluye refinerías, plantas químicas e instalaciones de manufactura. Y el cambio debe producirse lo más rápido posible.
1 / 32 / 3Dejar las cosas claras: Una mirada a la protección respiratoria y la soldadura
La soldadura a menudo se considera una forma de arte, incluso en entornos de producción y manufactura. Sin embargo, para la mitad de un millón de trabajadores que soldan a diario, esa forma de arte no viene sin peligro ni riesgo. Y a menudo, no se ve. En Honeywell, estamos creando el futuro de la seguridad para el soldador porque sabemos que el 99.99% seguro, simplemente no es lo suficientemente seguro.
2 / 33 / 3Cinco tareas de la industria metalúrgica que ningún trabajador debe manejar con...
Muchas industrias confían en la manufactura de metales eficiente y productiva. Pero la manipulación de la materia prima de metal, la mayoría del cual se encuentra en estado de fundición, forjado o cortado, conlleva el riesgo inherente de cortes en la mano, los dedos y la muñeca. Los bloques metálicos, los lingotes, las barras, los tubos y las secciones suelen ser grandes, engorrosos y pesados, por lo que la elección correcta de guantes resistentes a los cortes pero cómodos es imprescindible
3 / 3Manufactura
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc