Опасности под землей
Будучи одной из самых непредсказуемых рабочих сред, шахты требуют высочайшего уровня защиты от таких опасностей, как угольная пыль, чрезмерный шум, воздействие ультрафиолетовых лучей и химические опасности.
Такие чрезвычайные ситуации, как утечка метана, сероводорода или других опасных газов, являются постоянными угрозами.
Решения Honeywell для обеспечения безопасности помогают вернуть рабочих на поверхность в целости и сохранности.
-
When to Use an SCBA in Confined SpacesWe feel it’s the right time to tackle respiratory selection for the invisible killer inside confined spaces – air—or the lack of. Learn when to use an SCBA.
-
How to Detect Atmospheric Hazards in Confined SpacesPoor air quality and hazards posed by asphyxiates and toxic gases are some of the most common hazards faced in a confined space. Learn how to identify them in time.
-
Forging into the Future of Welding. Still a Dangerous Job?Welding seems like a tough profession, isn’t it? But despite its reputation, it is still sparking interest in the younger generation with a passion for metal fabrication.
Обеспечение безопасности в горнодобывающей промышленности
Honeywell предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг для обнаружения газов и пламени, предназначенных для всех типов рабочих сред.
Наши детекторы газа и пламени обеспечивают исключительную защиту, гарантируя наиболее полное покрытие, обнаружение и снижение рисков для обеспечения безопасности работников.
Мы также производим водонепроницаемую защитную обувь для горнодобывающей промышленности и эвакуационные респираторы, подающие воздух для дыхания в чрезвычайных ситуациях.
Эвакуационные респираторы Honeywell позволяют рабочим безопасно эвакуироваться из токсичной или бедной кислородом среды. Они эффективны, удобны, просты в использовании, их можно надеть и начать использовать в течение нескольких секунд.
Встроенные решения для надежной эксплуатации транспортных средств в тяжелых условиях
Клиентам, работающим в тяжелых условиях эксплуатации, необходима высокая точность, надежность и повышенная безопасность. Наш обширный ассортимент включает множество продуктов для двигателей и трансмиссий, а также датчики температуры, выключатели зажигания, указатели поворота, фары, которые отвечают требованиям самых суровых условий окружающей среды.
Полумаска Honeywell North®, серия HM500
Полумаска Honeywell North® HM500 — прочная, легкая и мягкая полумаска, которой легко пользоваться. Предлагаются модели в неподвижном и опускаемом исполнении: для большего комфорта и удобства при продолжительном ношении. С помощью функции опускания работники могут опустить маску, не снимая каску, наушники или очки.
Тяжелые работы требуют использования прочных перчаток. Новые перчатки Rig Dog предназначены для безопасной и эффективной работы с опасными масляными поверхностями. Они обеспечивают повышенную защиту от ударного воздействия, соответствуют стандарту EN388:2016 и разработаны для самого высокого уровня защиты от ударов (уровень 3) по стандарту ANSI/ISEA 138, опубликованному в 2019 году
Honeywell BW™ Ultra — это детектор пяти газов Honeywell, специально предназначенный для отбора проб и мониторинга до и после входа в замкнутое пространство. В нем используется уникальная технология датчиков, он обеспечивает видимость показаний газа, комфорт и возможности подключения даже в самых экстремальных условиях работы.
Поворотные потенциометры, магнитные датчики положения, преобразователи, бесконтактные датчики положения, определение положения в аэрокосмической отрасли.
Предназначены для самых сложных задач. Наша продукция для работы под давлением, предназначенная для тяжелых условий эксплуатации, широко известна в отрасли благодаря высокому качеству, надежности и долговечности.
Широкий ассортимент концевых выключателей, в том числе общего назначения, сверхмощные, миниатюрные, универсальные, для работы в опасных зонах и герметичные.
RTD и термисторные сенсорные элементы и комплекты с датчиками температуры; коммерческие, высокоточные и надежные термостаты/термопереключатели.
Горная промышленность
Полумаска Honeywell North, серия HM500

Honeywell BW™ Solo — обнаружение одного газа в опасных средах
Металлические волокна: Создаем нечто большее
Ознакомьтесь с концевыми выключателями для тяжелых условий эксплуатации Micro Switch