Всегда на связи
Железнодорожным системам необходимо обеспечивать безопасное обслуживание пассажиров, поэтому важно модернизировать инфраструктуру с помощью высококачественных надежных изделий, предназначенных для обеспечения процветания в суровых условиях при минимальном техническом обслуживании.
Электрифицированные железные дороги представляют опасность поражения электрическим током, поэтому сотрудникам, работающим на путях, нужны хорошо видимые диэлектрические СИЗ.
-
PPE for Electrical Safety.Antistatic, Electrostatic or Insulating?Around 350 electrical-related deaths occur on the job in the US, every year. Learn how to choose the right electrical safety equipment for your workers.
-
Electrical Safety Training-Enough to Prevent Arc Flash Injuries?Educating employees facing a high risk of electrical accident on recognizing the dangers is paramount when it comes to preserving people’s physical integrity. See more.
-
Essential Arc Flash PPE Cleaning RecommendationsArc flash PPE uses expensive, highly engineered materials that need to be properly cleaned to remain effective. This is how to care for Honeywell Arc Flash PPE.
Как не сойти с рельс
Honeywell обеспечивает безопасность работников на рабочем месте уже более века. Наши высококачественные СИЗ от дугового разряда, в том числе перчатки и диэлектрические ботинки, помогают спасать жизни, позволяя работникам безопасно работать в опасных условиях.
Мы также предлагаем широкий ассортимент высококачественных, долговечных электрических аксессуаров: от строп для рук до изолированных сидений, блоков и транспортных систем.
Наши датчики и переключатели обеспечивают воспроизводимое и точное измерение, снижение частоты отказов и эксплуатационных расходов, а также расширенную техническую поддержку. Они предназначены для помощи в контроле и обнаружении поездов, железных дорог и коммуникационной сети.
-
Five Things to Consider when Choosing A Gas Monitor for Confined SpacesThere are several types of gas detectors on the market, with different displays, sizes and features. Discover five things to consider when choosing a gas monitor.
-
Safety Pre-Checks and Entry Permits in Confined Space EntrySince oxygen deficiency, flammable gases and toxic gases are silent killers, knowing exactly what dangers lie ahead is vital for workers’ safety. Learn more.
Терминал сбора данных Dolphin™ CT60
Надежно защищенный терминал сбора данных Dolphin™ CT60 — оптимальное решение для тех, кто стремится продлить время полезной работы и повысить производительность труда и, следовательно, нуждается в непрерывном подключении к сетям и оперативном сборе данных.
Терминал сбора данных ScanPal EDA51
В терминале сбора данных ScanPal™ EDA51 на базе Android™ идеально сочетаются встроенная функция сканирования, широкие возможности обработки и интуитивно понятный интерфейс с сенсорным экраном.
Терминал сбора данных CK65 повышает эффективность цепочки поставок за счет ускорения работы и устранения ошибок в работе распределительных и производственных центров.
Если вы ищете высоконадежный и долговечный мобильный принтер для учета мобильных продаж, прямых поставок со склада, выездного обслуживания, печати выписок, документов о возврате арендованного автомобиля и многого другого, устройства серии RPe — лучшее решение.
Портативная система Miller DuraHoist для работы в замкнутом пространстве
Портативная система Miller DuraHoist™ для работы в замкнутом пространстве предназначена для входа/выхода из люков и обеспечивает страховку от падения.
Изделия Miller для защиты от дуговых искр
Новые изделия Miller® для защиты от дуговых искр предназначены для предотвращения падений, вызванных воздействием электрической дуги и дугового разряда при работе на высоте или в замкнутом пространстве вблизи источников электрического тока под напряжением.
Предназначены для самых сложных задач. Наши продукты для работы под давлением, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации, широко известны в отрасли благодаря повышенному качеству, надежности и долговечности.
Широкий ассортимент концевых выключателей, в том числе общего назначения, сверхмощные, миниатюрные, универсальные, для работы в опасных зонах и герметичные.
Железные дороги
Honeywell Miller — защита работников на высоте | 75-й юбилей
Как это устроено: транспортировка | Технологии обнаружения и Интернет вещей Honeywell

Honeywell BW Solo: Новейшие технологии обнаружения газа
Система для замкнутого пространства Miller DuraHoist